This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:读数不稳定

Guru**** 2849670 points

Other Parts Discussed in Thread: INA199, OPA325

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214717/ina199-unstable-reading

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: OPA325

大家好、

您能帮助检查下面的电路吗?

该电路使用  INA199A1DCKR 监视 电池的电流充电。 但问题是、原始 ADC 读数非常嘈杂、当电池处于>3.7V 时、ADC 读数在0 - 200之间波动。

如果您需要更多信息、请告诉我。

提前感谢。

Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    您能帮助回答以下问题吗:

    1.预期的电流测量范围是多少?

    2. INA 输入引脚上的预期共模电压是多少? 电池充电至的完整电压值是多少?

    3.此电路中使用的是什么 ADC? ADC 的 LSB 是多少? 您能否说明单位或读数"0-200"是什么意思? 您是否还能提供采样率?

    有可能 INA 也在努力驱动 ADC、请参阅我们的《驱动 SAR ADC》应用手册: https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf 

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rowley。

    请参阅以下问题信息:

    1.预期电流测量范围:0-500mA

    INA 输入电压上的共模电压:10mV@500mA。 完全电池电压:4.2V

    3.该电路中使用的 ADC 是内部 ADC、单端输入、10位。 VREF =内部 MCU = 4.2V。

    单元0-200、这是我从 INA 的输出读出的电池电压>3.7V 时的原始 ADC 值、但不稳定、它从0-200波动。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    当电池电压高于3.7V 时、在 INA 的输入引脚处探测电池电压时、您是否能够提供示波器屏幕截图? 我想在进入 INA 之前验证波动是由 INA 引起的还是发生的。

      R21和 C38的用途是什么? 除了输入滤波器之外、这些滤波器是否还用于滤除高频噪声? 您可能需要减小 R21和 C38的值以有效驱动 ADC。  

    请参阅  《用于驱动 SAR ADC 的分流放大器注意事项》 计算电荷桶滤波器驱动 SAR ADC 所需的 R/C 值。  

    谢谢。

    Cierra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin
    与上述电路相同、尽管 INA199同时支持低传感和高传感、但我认为您的问题是将感应电阻器放置在电池包中。

    您的电路负载会从电池获得电力吗?

    电池结构(电池上的保护电路)会影响 GND。

    我上次尝试了此拓扑、发现需要移至电源轨进行检测(尽管电流检测将是电荷和负载电流之和、但可以轻松使用固件进行校准)
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA199精度很高、但速度不很快。 根据数据表的图14、其稳定时间约为100µs μ s。 如果 INA199的输出无法在 ADC 的采集时间窗口内完全稳定、这可能与 ADC 的采集时间相冲突。 输出 INA199上的电荷桶滤波器通过引入500µs μ s 的"5 x τ"延迟进一步减慢趋稳速度。

    因此、如果这是误差源、增加 ADC 的采集时间有助于或通过添加具有合适的电荷桶滤波器(如果需要)的快速 ADC 驱动器来加快稳定时间。 OPA325具有出色的 ADC 驱动器。