This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:计算比较器迟滞

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215061/lm2903b-q1-comparator-hysteresis-calculation

器件型号:LM2903B-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2903B

您好、专家:  

我将 使用 LM2903B 计算迟滞输入的值。

然而,我发现了相似结果和量化结果之间的差异。

您能告诉我区别的原因吗?

<Similation results:Tina_TI>

Rhys=500K Ω

RtoP=100k Ω

Rbott=47k Ω

VREF=3V

Vpullup=5V

VR= 11.06V

Vf = 7.7V

<Caliculation results>

 以下计算正确吗?

VR = Vref x (Rtop + Rbottom // Rhys)/(Rbottom // Rhys)= 9.983V

Vf = Vref +(R1/R2) xVref -(R1/R3) x (Vcc-Vref)= 8.983V

您能给我建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno:

    移除 C6并重试。 同时在正比较器输入端添加监控器、以查看效果。

    在使用迟滞时、向正节点添加电容器会增加反馈延迟、实际上会导致问题。 我知道您认为它会增加滤波、但实际上对迟滞不利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您的支持。

     移除输入电容器(C6)后未改进。

    我尝试了监控输入信号。 似乎有一些延迟。

    如果延迟是0秒,我想,病史值 将与钙化值匹配。   

    对于这种延迟、您有什么建议吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的优介山:

    我重新创建了您的电路并运行了直流传递测试、这看起来像是您的仿真以及 VR 和 VF 匹配计算。

    您看到的延迟是 TINA 运行仿真的方式的赝像。 默认情况下、仿真的精度有一点偏差、但可以改进这一点。 您将需要转至 Analysis/Analysis Parameters (分析/分析参数)、然后编辑"TR Maximum Time step [s]"之类的行、使其达到您正在查看的时间范围的1/1000。 例如、对于1s 范围、您会将最大时间阶跃更改为1m。  

    我还在这里包含了一张瞬态分析的图像、其中显示了您在更改最大时间阶跃后计算出的 VR 和 VF。

    e2e.ti.com/.../LM2903B_5F00_hys_5F00_sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! Ngnyen,