This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THP210:如何使用 PD 引脚

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215803/thp210-how-to-use-pd-pin

器件型号:THP210

我希望能够对 PD 引脚以及如何处理加以澄清。

数据表指出、此引脚适用于应用需要将器件置于低功耗状态的用例。 我想澄清一点、这是唯一的用例。 例如、某些 IC 具有复位引脚、该引脚需要保持置位状态、直到电源轨出现。 我只想确保此 PD 引脚的状态与出现的电源轨无关。

2.我们的应用没有低功耗需求。 不过、数据表中关于此情况下如何处理引脚的信息似乎存在一些冲突。

图11-1说明了如果不需要 PD、请将其保持悬空:


9.1.5状态如果不需要 PD、则将引脚直接连接到电源。

THP210评估模块原理图显示了使用10k 电阻器连接到 Vcc 的引脚。


如果我们不需要断电功能、请建议处理 PD 引脚的最佳方法、并且我们希望确保它确定在每次下电上电时正常全功率运行。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    请参阅我的以下注意事项。

    1.) PD 引脚用于将器件置于低功耗状态、这是唯一的功能。  

    当电源断电时、不应将 PD 引脚置为有效、因为这会违反绝对最大值、并可能导致器件损坏。

    2.) 我不确定图11中的指导源自何处、正确的指导见第9.1.5节:  对于不使用断电特性的应用、请将 PD 引脚连接到正电源电压。  这样可以确保在出现电源时器件始终处于导通状态、并且 PD 引脚上的电压绝不能超过 Vs+。

    谢谢。

    察赫