Other Parts Discussed in Thread: THP210
我希望能够对 PD 引脚以及如何处理加以澄清。
数据表指出、此引脚适用于应用需要将器件置于低功耗状态的用例。 我想澄清一点、这是唯一的用例。 例如、某些 IC 具有复位引脚、该引脚需要保持置位状态、直到电源轨出现。 我只想确保此 PD 引脚的状态与出现的电源轨无关。
2.我们的应用没有低功耗需求。 不过、数据表中关于此情况下如何处理引脚的信息似乎存在一些冲突。
图11-1说明了如果不需要 PD、请将其保持悬空: 
9.1.5状态如果不需要 PD、则将引脚直接连接到电源。 
THP210评估模块原理图显示了使用10k 电阻器连接到 Vcc 的引脚。
如果我们不需要断电功能、请建议处理 PD 引脚的最佳方法、并且我们希望确保它确定在每次下电上电时正常全功率运行。
谢谢你。