This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4509:一个新的项目运算放大器 IC 选择咨询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215420/ths4509-a-new-project-operational-amplifier-ic-selection-consultation

器件型号:THS4509

THS4509--一个新的项目运算放大器 IC 选择咨询:

1. THS4509的当前电源状态是否正常。 TI 是否有计划在3-5年内停止生产此芯片;
2. THS4509主要用于哪些行业产品、以及这些需求是否会长期存在
3、根据我们公司采购方面的反馈、当我们在 TI 官网上购买这款芯片时、生产年份大于2年、我们公司对来料的检验要求不应超过2年。 如何避免此类问题;
4. TI 是否推荐可以替代 THS4509的引脚对引脚芯片模型?

希望能尽快得到您的回复、感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benson:

    感谢您的提问。 我已 在下方提供了您的问题的详细信息。 如果您需要其他信息、请告诉我。

    1. THS4509于2005年发布、是一款完全受支持的器件。  
    2.  该器件在汽车应用中十分常用、因此可采用 Q-100汽车认证版本 THS4509-Q1
    3.  遗憾的是、没有系统能够专门交付在过去两年内制造的器件。 但是、我们的器件经过测试和封装、可确保在货架上存放时保持稳定、并在交付时满足数据表中概述的性能。  
    4. 替代器件可以是 THS4513。 这个器件是 THS4509的单位增益稳定变体、并且采用同样的16引脚 VQFN 封装。  

    谢谢!
    Rachel