This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:是 ST LMV321的替代品

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6002, TLV9001, LMV321, LM321LV, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206537/lmv321-replacement-for-st-lmv321

器件型号:LMV321
主题中讨论的其他器件: LM321LV、TLV6002、 TLV9151、TLV9001

您好!

客户寻求 ST LMV321的替换件。 他的合作对象是 P2P (SOT23-5)和 OFFSET。

ST/LMV321的偏移为0.1mV (典型值)。 TI LM321LV 为1mV、TLV6002为0.75mV。 TLV9151为0.125mV、但它不是 P2P。

有没有更好的建议来替换 ST LMV321?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    TLV9001具有较低的最大失调电压、并采用引脚对引脚封装。 典型偏移为0.4mV、但最大偏移更好(1.6mV 与3mV)。 TLV9001UIDBVR 具有匹配的引脚排列。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    RD 的问题是典型的失调电压。  除了 TLV9001UIDBVR、有什么更好的建议吗?

    Thnaks 和最好的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:

    我们的参数表按最大失调电压筛选、而不是典型失调电压。 客户寻求典型失调电压的具体原因是什么? 这是一个经过测试的限值、具有较低的最大值意味着您将不会在应用中看到较高的值。

    此致!
    Jerry