This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074H:TL074系列比较

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074H, TL074-EP, TL074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214909/tl074h-tl074-series-comparison

器件型号:TL074H
主题中讨论的其他器件: TL074-EPTL074

我们对新型 TL074H 进行推广、以替代现有的 TL074QDREPA 和 TL074QDRP。 但是、我们没有找到 d/s 中所示的下表中所示的一些参数  

请帮助填写这些信息以进行比较。  

还有一个问题、无限短路、这意味着没有电流限制、对吗? 并且 TL074H 中指定了26mA、则意味着电流限制为26mA??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TL074-EP 数据表规定了在10V 至30V 范围内的一些特性

    TL074-EP 和 TL074H 均可实现输出短路、持续时间不受限制。 TL074-EP 数据表未指定这种情况下的电流流动;TL074H 数据表指定了26mA 的典型短路电流、但没有保证限值。

    200V/mV = 106dB;120dB = 1000V/mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 我仍然不明白为什么"TL074-EP 数据表未指定这种情况下的电流流动方式"。 它也是26mA 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于较旧的器件、从未正确测量过它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian:

    在图8中、找到230ohm 时的点7.5V。 即33mA

    开路负载接近13.5V

    (13.5V-7.5V)/33mA = 181欧姆

    电流限制由该电阻完成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于低频到中频噪声(< 30kHz)、TL074H 可用作标准 TL074的非常糟糕的替代产品:

    请注意、TL074和 TL074H 通常是所有不同的运算放大器。