This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:ISO121布局

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1209954/iso121-iso121-layout

器件型号:ISO121

嗨、大家好!

  我有一个关于隔离放大器 ISO121的 PCB 布局的问题、我将 ISO121放置在 PCB 顶层、能否在 ISO121下的顶层布线? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    不建议在 ISO121下方布线、因为这样会减少爬电测量-根据隔离要求可能允许产生电弧。  

    如果这不是问题、则应在器件下方进行布线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexander、感谢您的回复、我只需将输出+15V/-15V 迹线路由到器件的输出侧、是否仍有爬电降级? 我把一个分离的输出地平面放在输出侧的第二层上,另一个分离的输入地平面放在输入 侧的第二层上,这些地平面对于器件的性能是否是必要的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    U2和 U3会破坏您的隔离栅...

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我同意 Kai 的说法:U2和 U3违反隔离栅。 我认为您需要重新考虑布局。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U2是 ISO121输入侧的隔离式电源、U3是 ISO121输入侧的隔离式电源。 输入引脚和输出引脚之间的间隙超过3mm,组件还需要保持足够的主体间隙吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:  

    您能否提供原理图?  

    在绘制布局时、隔离栅似乎被 U2和 U3所绕过。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../isolation_5F00_amplifier_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    隔离栅上下降的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1500V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    什么推动了系统对3个接地的需求?  

    我们通常建议使用低电压和高电压接地、从而通过隔离式直流/直流转换器生成高压接地的电源。  

    在电流配置中、我担心通过 GND 从0V_IN 到0V_OUT 产生电弧、如我在下面绘制的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexander:

      该小型电路板应安装到另一电路板以替换 ADI AD210、根据应用情况、GND 应连接到0V_IN 或0V_OUT。 输入/输出电源稳压器在额定3000KV 下也进行隔离。 您有没有建议避免提到的危机? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    部件的额定值很好、这就是相关的布局。  我会将两个输入/输出电源稳压器旋转90度、使得 GND 远离0V_IN 和0V_OUT。 这当然会增大非理想的电路板尺寸、但会降低产生电弧的可能性。  

    此外、如果不希望如此增大 PCB 尺寸、请根据施加的电压和环境程度查阅爬电距离和间隙要求标准、以确保设计符合规格。