This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:电源要求

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214947/ina828-power-supply-requirement

器件型号:INA828

大家好、

我们是否能够使用开关电源为 INA828供电? 或者、您是否建议我们改用 LDO?

INA828具有良好的 PSRR、因此我认为开关电源应该没有问题。 我对吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您正确 INA828确实具有非常好的 PSRR、但 PSRR 确实会随频率而滚降、如数据表中的图19和20所示。 单独的 PSRR 可能不够充分、具体取决于开关频率和信号带宽。

    您的增益和信号带宽是多少?

    您的电源将使用多高的开关频率?

    µF 一种情况下、请确保在每个电源引脚和接地端之间连接低 ESR 0.1 μ F 陶瓷旁路电容器、放置位置尽量靠近器件。

    谢谢。

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    OPAMP 的电源电压应始终保持稳定、纯净和无噪声、即使 OPAMP 的电源电压抑制似乎非常出色。 请记住、在 OPAMP 达到其带宽的较高频率下、电源电压抑制将变为非线性。 这意味着电压引脚上的正弦波会越来越失真。 此外、小信号行为可能与大信号行为不同。 因此、虽然 OPAMP 可以很好地抑制较低频率下的电源电压噪声、但只要该噪声不超过特定的临界水平、电源电压抑制可能会(严重)在较高频率下降低、 尤其是在那些与开关电源的开关纹波和尖锐边缘相关的频率下。

    当然、这在很大程度上取决于开关频率、谐波和开关电源的性质。 但是、凭借当今可用的铁氧体磁珠和陶瓷高电容、很容易正确滤除开关电源的开关噪声、因此我强烈建议在开关电源的输出端安装一个低通滤波器(直接)。

    如果您的开关电源是直流/直流转换器、那么我强烈建议直接在直流/直流转换器的输入和输出端安装 π 型滤波器。 利用当今的过滤组件、您可以将开关噪声过滤到几乎任何所需的水平。 那么您无需使用特殊的 LDO、但可以使用您的直流/直流转换器。

    开关电源周围的低通滤波不仅对于保持电源线路尽可能地噪声很重要、而且对于阻止开关噪声在环境中四处传播也很重要。 只有由此产生的低通滤波、EMI 才能充分抑制、电路最终应符合 EMI 标准

    如果必须对 OPAMP 的电源电压进行滤波、为什么 OPAMP 需要高 PSRR? 由于在超低噪声应用中-并且 INA828被设计用于此类应用、因此剩余的电源电压噪声将注入信号路径并增加信号噪声。 因此、只有通过稳定、纯净和无噪声的电源电压和具有高 PSRR 的 OPAMP、才能实现最佳性能。 有时、运算放大器的电源引脚甚至会添加 RC 低通滤波器。 例如、可以想象一个麦克风放大器、一个移动的磁体、甚至是移动的线圈前置放大器、或者类似器件。

    凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这个 Kai 的见解,这是非常有帮助的。

    我还要补充一点、当 RC 滤波器等电源滤波与电源串联使用时、 必须牢记滤波器内的功率耗散。 对于 INA828等低功耗器件、这不是问题、但如果器件 需要灌入/拉取大量电流、这可能是一个因素。

    谢谢。

    察赫