This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA928:建议工作电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA928

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214902/opa928-recommended-operating-voltage

器件型号:OPA928

你好

绝对最大电源电压为+/-20V、建议工作电压为+/-8V。

如果我在+/-15V 的电源电压下工作、会发生什么情况?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高于+/-8V (或16V 单电源)的工作电源 电压时、OPA928输入偏置电流将不会满足+/-20fA 的最大额定值。  否则、该器件将正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    我明白+/-20fA 取决于电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshitaka-san:

    OPA928仍处于预发布状态、且尚未发布以进行生产。 到器件完全释放并开始工作时、数据表将进行更新、以包含较高电源电压范围内的性能规格。

    https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/product-life-cycle.html 

    谢谢!

    察赫