This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139-MIL:辐射性能

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139-MIL, LM139AQML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214889/lm139-mil-radiation-performance

器件型号:LM139-MIL
主题中讨论的其他器件: LM139AQML

您是否有任何报告显示辐射暴露后的器件性能? 尤其是对于7700801CA、我认为它与 LM139-MIL 中相同。  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

     7700801CA 实际上是 LM139JB、属于 LM139-MIL 系列。 这些是 QML Q 类(MIL-STD-883 Rev B)、并非防辐射。 这是本机 TI 军用器件(美国国家半导体收购之前的器件)。

    因此、该器件不会有 Rad 报告。

    LM139AQML 系列是前 National Semiconductor (MIL-STD-883修订版 B)器件。

    SP 和 QMLV 器件也是前 National 器件、已通过 Rad 测试。 辐射报告列于 V 类器件各自的产品文件夹中。

    ...在你问之前,是的有一些 DNA 在国家设备之间共享,虽然一些防辐射晶圆可能会得到一些微调。 TI 无法评论未测试的器件的辐射就绪性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 M38510/11201BCX (可能是 BCA)如何? 任何信息,或者它真的是相同的7700801CA ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    无法找到 M38510/11201BC X ,其中"X"表示其他(A、B 或 C -必须按顺序指定)。

    我们有 M38510/11201BC ,其中"A"是热焊浸镀层(标准镀铜用于 MIL 部件)。

    M38510/11201BC 与上面提到的 LM139JB 基本相同。 是的、它们基本上是相同的。