This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA214-Q1:关于输出和带宽上 RC 的问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: INA214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215256/ina214-q1-questions-on-rc-at-output-and-bandwidth

器件型号:INA214-Q1
主题中讨论的其他器件:INA214

大家好、  

在 INA214 DS 中、最大容性负载为1nF。 如果客户在输出端使用 RC (100 Ω 0.01uF)、您会发现任何问题吗?

另一个问题是如何计算相应情况下的带宽?  

谢谢你  

Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    运行

    NA214 TINA-TI 参考设计(修订版 A)

    得出以下结果:

    看起来仍然可以接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scarlett,

    我同意 Kai 的结果,输出看起来仍然可以接受:

    [报价 userid="448582" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1215256/ina214-q1-questions-on-rc-at-output-and-bandwidth "]在 INA214 DS 中、最大容性负载为1nF。 如果客户在输出端使用 RC (100欧姆0.01uF),您是否看到任何问题?

    通常、输入100Ω Ω 的电阻足以抑制电路中的振铃。 除了 Kai 的仿真之外、以下是同一电路的一个稍简化形式:

    在一个输入阶跃被施加到输入上时、输出如下:

    如您所见、输出上有少量过冲(大约20mV)、但输出上没有振铃。

    Unknown 说:
    另一个问题是如何计算他们的情况下的带宽?  [/报价]

    RC 滤波器的截止频率将比器件的截止频率高得多(约160kHz)、因此频率响应几乎与数据表中所示的频率相比不变:

    该值也可以仿真为:

    3dB 频率大约位于47kHz。

    Levi DeVries