This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:高电压应用上的 opa192

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8861, ISO7841, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213007/opa192-opa192-on-a-high-voltage-application

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件:ADS8861ISO7841

您好、TI 团队:

我们基于 ADS8861参考设计为差动测量应用创建了4通道隔离式设计。 到差分放大器的输入由一个 OPA192的单位缓冲器配置处理、并且额外有一个 PTC 和肖特基保护。 通过隔离式直流/直流转换器管理供电并通过 ISO7841数字隔离器进行通信。

我们需要测量一个方形配置中由四个电容器组成的电容器组的单个电压。 组的最大电压为1kV、因此每个电容器的充电电压为500V。  每个电容器都有一个连接到端子的电阻器网络、用于平衡充电、同时也用作电压测量的分压器。 我们的想法是使用已经构建的4通道电路板来进行此测量。 分压器配置为每个通道的输入最大为10V。

我们观察到、当所有通道连接时、分压器上的电压会发生变化、并且看起来组也变得不平衡。 正极支路的电容(1和2)略增大电压、而负极支路的电容(3和4)则减小。 当在1、2或3、4电容器上仅连接2个通道时、情况并非如此。 仿真显示、正极输入和负极输入在流经肖特基二极管时具有较高的泄漏电流。 我还怀疑、由于所有通道都钳制输入处于运算放大器电源电平、这会改变平衡电阻器上的电流。

此想法是消除偶次二极管、以便输入直接进入 OPA192。 所有 OPA192的电源都是通用的、 所有通道的电压都为+-12V。 每个通道不会超过共模电压、但通道之间的电压差将为500V。 这对于放大器和电路是安全的吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有原理图很难回答...

    由于不平衡很可能是由电容器的漏电流引起的、因此您可以使用移除的电容器来检查性能。 那么,是否仍然存在不平衡?

    您是否尝试过用漏电流较小的二极管代替肖特基二极管? 移除保护二极管可能根本不是一个好主意。 请考虑电容或电阻端子的连接问题或灾难性的电容故障。

    另一种补救措施是减小平衡电阻器、从而更大限度地减少泄漏电流对平衡的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    下面您可以看到 TINA 的模拟屏幕截图:

    这大致是原理图。 仿真在未连接模拟前端的情况下在组的已充电状态下运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为平衡电阻过大。

    我们讨论的是什么种类的电容器? 铝电解电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    电容器是40mF/1kV 金属化聚丙烯薄膜电容器。 该组始终以1kV 充电并连接到充电器。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.G.

    我担心消除肖特基二极管会与电路的瞬态启动有关。  首次加电时、放大器共模是否会超出电源电压?  正如 Kai 所建议的、也许您可以转换到漏电较低的二极管。  对于保护电路、通常使用肖特基二极管、因为它们具有低压降(因此与其他选项相比、它们在电源附近钳位)。  但是、在您的情况下、如果二极管钳位不像 OPA192上的 abs max 是+/-20V 那样接近电源轨。

    此致、

    艺术