This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA241A:500KHz PWM 频率时的 PWM 抑制?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412, INA241A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214661/ina241a-pwm-rejection-for-500-khz-pwm-frequency

器件型号:INA241A
主题中讨论的其他器件:DRV8412、DRV8432

大家好、我们正在为 H 桥驱动器(DRV8412/DRV8432)选择合适的电流检测方案。 对于音圈、我们计划以500KHz 的频率操作 H 桥。 INA241可以使用直列式电流感应吗? 我在数据表中发现、用于 PWM 抑制的 INA241的最大 PWM 频率是125KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA241A 的带宽约为1MHz。 请参阅数据表的图7-9。 信号频率为500kHz 时、您可能没有足够的增益储备进行精确测量。 请记住、500kHz 的 PWM 信号包含许多远距离谐波、这些谐波远远超过了 INA241A 的1MHz 带宽。 因此、INA241A 的速度可能不足以满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、为了感应在 PWM=500KHz 下工作的 DRV8412的电流、我应该使用高侧感应与 INA296或低侧感应与更大带宽的放大器一起使用? 我找到了 DRV8412中的参考设计、它是 LS 感应、

    是否有可以在高侧电流检测中使用的 INA 或运算放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、您好!

    INA241和 INA296是我们拥有的最快的电流检测放大器(CSA)。  PWM 抑制限制适用于内联感测和进行高侧感测、因此我推荐使用 INA296。   请注意、INA296的带宽处于所述的增益、因此您无需将带宽除以所使用的增益。  我们的 CSA 具有特殊的输入偏置、允许输入电压超过其电源轨、这就是可能会限制您可以使用的高侧选择的原因。   

    如果需要这种速度、您可以使用高速放大器并使用低侧感应。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    1、例如 INA296A2-Q1:20V/V、在 所有增益下整个1.1MHz 条件下 G = 20?  如何判断 当 PWM 频率设置为500KHz (VPP = 40V、I RMS = 6A、R SHUNT = 10mΩ Ω)时、此带宽是否足以进行 HS 电流感应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、您好!

    我会仿真电路。  请注意、仿真将代表器件的线性工作范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 PWM 信号有什么谐波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在无法测量它、我留下了一个0欧姆的直列式电阻器和 INA241 (DNP)用于测试、我将进行一个测量并查看结果。 谢谢你。