Other Parts Discussed in Thread: ISO224, LOG114, ADS124S08
主题中讨论的其他器件: LOG114、 ADS124S08
您好!
我必须设计一种价格低廉(尽可能多)且简单(BOM 数量小于 BOM 数量)的解决方案来测量半导体泄漏电流。 要求非常苛刻:
1-测量范围1nA 至10mA
2-对分流器进行测量(可以评估替代解决方案)
3-它必须隔离,因为与分流器串联的半导体在>1.5kV 级别
4 -通常分流器不会出现高电压、但我们需要对其进行设计、以防止 DUT 中出现短路故障、因此我们需要2KV 的输入保护
您会使用什么?
谢谢