This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF634A:单电源配置中的最大电压

Guru**** 2878060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214883/buf634a-max-voltage-in-single-supply-configuration

器件型号:BUF634A

我不清楚在 单电源模式下 BUF634AIDR 可以使用的最大电压是多少、因为在建议的条件下它规定最大值为±18V、但在说明和绝对最大值中它规定最大值可以达到36V。

  在 V-= 0V 和 V+= 28V 的单电源配置下、我是否能够使用 BUF634AIDR? 这是不是会有什么缺点呢?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另请注意:放大器的输入将是0V 之间的脉冲电压、峰值电压可以调节到1V 和28V 之间的任何电压。  如果  V-= 0V 且 V+= 28V、放大器的电压余量是否会导致放大器无法达到单位大小? 比如、如果输入为0V、我会在输出上看到0V 吗 ?如果输入为24V、我会在输出上看到24V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我能否  在单电源配置中使用 BUF634AIDR、其中 V-= 0V 且 V+= 28V?

    可以、这是一个完全可以接受的电源电压。  请参阅第10节。

     如果  V-= 0V 且 V+= 28V、放大器的电压余量是否会导致放大器无法达到单位标准? 如果输入为0V、我会在输出上看到0V 吗 ?如果输入为24V、我会在输出上看到24V 吗?

    请参阅电气规格的"输入"和"输出"部分。

    对于+/-15V 电源、输入范围为+/-13V -这意味着您必须在输入处保持距离任一电源轨2V。  当 V-=0、V+=28时、输入范围为~2V 到~26V

    输出范围取决于对输出施加的电流需求、但通常情况下、距离电源轨也是~2V。

    总之、您将不能使用0V/28V 电源来测量0V/28V 信号。  您的输入范围约为2V 至26V。