This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221的交流响应问题

Guru**** 2768975 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211944/ina3221-question-of-ac-response-of-the-ina3221

器件型号:INA3221

您好、

根据 INA3221数据表的频率响应图、增益在200Hz 时开始下降。 我可以说 INA3221无法确定200Hz 以上的瞬态信号吗? 它是 PGA 还是 ADC 限制?



谢谢、此致、

Wayne Chen
03/31/2023.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是 ADC 的频率响应。 受 ADC 转换时间和编程平均值计算的限制。 器件的更新速率为140us、平均更新速率为1。 这只适用于分流连续模式。 如果您还添加140us 处的 Vbus 测量值、您将更新280us 处的测量值。 同样、添加更多通道并进行平均计算。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    为了回答一个最终的后续问题、数据表的第8.4.3节说明了 INA3221内部使用过采样。 这意味着、一定能在 INA3221输入端增加一个转角频率远低于1kHz 的低通滤波器来防止混叠伪影。

    不过、添加一个转角频率如图26所示的低通滤波器可能非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、CAS、由于 ADC 的衰减超过200Hz、我们是否应该从 Vshunt 和 Vbus 读数 持续补偿增益? 非常感谢...Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会、正如 Kai 试图解释 INA3221通过过采样工作方式、ADC 的采样频率为500kHz、具有抽取滤波器和降噪滤波器来降低与进行测量相关的噪声。

    正如 Kai 还提到的、在一些情况下、您可能需要使用输入滤波器、这将在 第8.4.3节的第二段中进行说明。

    此致、

    CAS