This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:ALERT 引脚错误

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214838/ina381-alert-pin-error

器件型号:INA381

大家好、

对于下面的客户查询、我们希望向您寻求帮助。

我们目前正在研究一个包含电流传感器的项目、因此、我们考虑使用您的解决方案(INA381A1)。 我们开发了如所附图中所示的应用电路、但我们有一个关于 ALERT 引脚的问题。 由于我们的应用在我们将 CMPREF 配置为提供大约0.5V 电压时会在 Vout 引脚中产生0.5V 电压、因此 ALERT 引脚不会提供逻辑高电平(3.3V)或逻辑低电平(0V)、而是提供1.7V 的模拟电压。 此外、当我们增大 CMPREF 电压时、ALERT 引脚输出会逐渐增加、这是不可接受的。
请注意:复位引脚接地、从而使 ALERT 引脚处于透明模式。

那么、我们的问题是、对于导致该问题的比较器是否有任何限制?

此致、

Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danilo,

    看起来 Youssef 已经张贴了这个问题自己。 请查看 此论坛帖子 获取更新信息。