This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:有关测试电路/输出的问题

Guru**** 2956780 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214208/ina240-q1-question-on-test-circuit-output

器件型号:INA240-Q1

您好、团队成员:

我有两个来自我们的客户关于 INA240A2-Q1的测试电路/输出的问题:

1.此器件是否有任何数据表中未介绍的用于测试/工程目的的电路/测试模式? 如果有、请确认它不会导致特定电源序列出现任何意外操作。

2.在 Vs 未上电时、如果 IN+=14V、输出仍然为0V 是否正确?

谢谢!

郑木卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    1. 有一个用于测试/工程目的的测试模式、NC 引脚用作此功能的接口。 建议在最终应用中将 NC 引脚接地、虽然即使它保持悬空、意外激活测试模式的可能性很低。 电源序列不会激活测试模式、这方面没有风险。
    2. 当 Vs 断电并降至最低电源电平以下时、输出通常会跟随 Vs。因此、如果 Vs 下降至0V、即使 IN+=14V、输出仍将为0V。

    此致、Guang