This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA296A:H 桥中的高侧电流感应和再循环

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: INA296B, INA296A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214660/ina296a-high-side-current-sensing-in-the-h-bridge-and-recirculation

器件型号:INA296A
主题中讨论的其他器件:DRV8432INA296B

大家好、我正在使用 DRV8432 (PWM 开关频率为500kHz)驱动音圈、并计划检测高侧的电流(正如数据表中建议的那样)。

由于电机停止和制动、可能会有反向流动的再循环电流。  

在这种情况下、使用单向 INA (降低成本)还是使用双向 INA (即 INA296)进行 HS 电流检测是安全的? 如何计算制动或慢速衰减期间的安全裕度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、您好!

    如果在单极配置中使用 INA296、则可以具有负输入电压。 唯一需要做的是、您可能必须等待它从饱和输出中恢复。  这可能不是很长的时间、但您需要意识到。  如果您可以容忍双极输出、则可以更改 VREF 电压以提供一些空间供您使用。  INA296B 的成本较低。  当输入超出其线性范围时、该器件的速度还有助于恢复。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我可能无法清楚地描述我的问题。

    1、我发现、在本文中、 停止电机–VM 泵浦-工业-技术文章- TI E2E 支持论坛、图2、在电机制动期间、会有反向或再循环电流从电机流向 PVDD。 如果我将 CSA +分流器置于高侧、那么我们选择的 CSA 应该是双向的、而不是单向的、对吧? 如果是这样、我们有选择、即 BW>1MHz、双向、只剩下两个 CSA、即 INA241和 INA296。

    2、为了从 INA296A 获取双向电流、我应该  按照数据表中的图8-6调整 REF。 在再循环期间(负电流)、PVDD 将从40V 上升到50V、但高侧分流电阻器上的共模电压仍为正、且在-5V 到110V 的范围内、所以使用 INA296是安全的。 请更正我的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benyuan、您好!

    是的、这仍然能够使用。  我警告的部分是使用 INA241或 INA296、在单极模式下使用它、并获得负 Vsense。  当电流为负值时、这将导致输出饱和至0V、并且需要一些时间才能恢复。  如果您像上面提到的那样调整 Vref、这将是一个问题。