This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531A:PSRR

Guru**** 2502395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214813/ths4531a-psrr

器件型号:THS4531A

您好!

你好。

器件 THS4531AIDGK 上的 PSRR 是什么? 这是输出随电源电压从2.7V 到5V 的变化而变化的吗? 但也可能不是。  

另请考虑查看图19和52、其中以两种方式列出了 PSRR、就好像每个电源对每个 PSRR 进行了测试一样。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Ray、  

    108dB PSRR 意味着只有10uV Vos 从2.7V 移动到5V 电源、这在数据表的图31和64中是无法避免的(实际上、我想知道这些是否显示了相同的数据?)

    图19和52是 PSRR 和 CMRR、没错、PSRR 会一次移动一个电源、而 CMRR 会在最终测试中将它们一同移动、以模拟输入 CM 变化。