This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA202:到分流限制条件的最大距离。

Guru**** 2820175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212219/ina202-max-distance-to-shunt-restriction

器件型号:INA202

团队、

 分流器和1NA202AQDGK 之间的最大距离是否有任何限制?

如果是、我们是否有一些估算?

谢谢。

Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    我们未指定最大失常、但请查看  下面突出显示的有关此主题的视频。 一般的最佳做法是使分流器走线尽可能短、并且尽可能匹配。 较长的布线充当噪声和 EMI 伪影的意外天线、可能会使测量复杂化。 较长的布线还会附带布线电阻和电容耦合、这可能会增加测量的误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    输入线路过长会在每个输入到信号接地端之间增加不均匀的杂散电容、从而降低 INA202的共模抑制性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus:

    感谢您的回答!

    什么是带有温度的 INA Bahawiour?

    我们是否应该制定任何设计策略来最大程度地降低温度对器件的影响?

    谢谢。

    Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan、

    由于器件本身的漂移参数以及分流器中的漂移参数、该器件会随温度略有变化。 分流器选择在此至关重要、因为随着温度变化很大、会导致测量产生额外的误差。

    至于器件的漂移、可以在各种参数的数据表中找到这些值。 例如、您可以在下面看到不同温度下的室温增益误差规格与增益误差规格: