This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:频压转换器电路

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211618/lm2907-n-frequency-to-voltage-converter-circuit

器件型号:LM2907-N

我们正在使用 LM2907-N 开发用于检测65Hz 至110Hz 频率的频压转换器电路 我们的工作电压为12VDC。

您能否提供任何适用于在频率范围以上进行检测的相关原理图或计算器? 我们正努力利用内部电路获得所需的输出。 以下是我们开发的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    您可以这样做。 对于62.5Hz:

    ...和125Hz:

    e2e.ti.com/.../neha_5F00_lm2907.zip

    另外、将 R1292和 C77以及导线 R1292交换为下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者像这样,用你的100k + 2u2后置过滤器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、使用此更快的折衷滤波器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    感谢 Kai 的系列仿真!

    我认为下面的查询也与这个有关。 如果您有其他问题、敬请告知。   

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers-internal/f/amplifiers-internal-forum/1211020/lm2907-n-f-to-v-converter/4570244#4570244

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 进行快速仿真。

    我们试用了您的电路、但未获得与您的仿真相同的结果。 不过、我们尝试了 R1和 C1的多种组合、如下所示、但在给定的频率范围内获得7.7 - 10V 的输出电压。我们没有获得模拟中所示的更低电压。  

    我们将使用14引脚 LM2907 IC、但我们复制了相同的电路。

    用于增加频带的任何逻辑、因为对于某些组合、我们会获得所需的频率、但不会获得全频带。同样、对于许多组合、Vout 与数据表中指定的公式并不相同。

    如有可能、请分享模拟电路或 IC 的 LTSpice 模型。

    提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    请记住、LM2907的8引脚版本和14引脚版本是不同的。 因此、请展示14引脚版本的完整原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我们使用了以下8引脚 Ckt 和14引脚 IC、进行了以下修改:

    1.引脚3和引脚4短接

    2.引脚5作为 EMIT;引脚10作为 IN-

    3.引脚11和引脚12短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:  

    我在下面的主题中回答了询问。  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213147/lm2907-n-lm2907-n-8pin-and-14-pin

    LM2907和 LM2917之间存在差异、您需要确认要选择哪一个。  

    此外、您需要告诉我们频率输入直流和 PWM 振幅在65Hz-110Hz 之间。 两个器件具有两种不同的触发机制、因此输入器件是不可互换的。 同时、请向我们提供设计要求的电源电压和输出电平。  

    此致!

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    请尽可能分享模拟电路或 IC 的 LTSpice 模型

    随之而来的是:

    e2e.ti.com/.../lm2907_5F00_8.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:

    您不仅应阅读 LM2907-N 的数据表、还应阅读此应用手册:

    AN-162 LM2907转速计/速度开关构建块应用

    本主题讨论了如何在 LTSpice 中实现".lib"文件:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034332/pga281-ltspice-simulation-error

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    我们使用的是 LM2907 14引脚 IC。 我们的工作电压为12V、频率为 65Hz-110Hz。  

    我们使用了下面的8引脚电路和14PIn IC、进行了以下修改:

    1.引脚3和引脚4短接

    2.引脚5作为 EMIT;引脚10作为 IN-

    3.引脚11和引脚12短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:  

    LM2907N-8和 LM2907N-14之间的差异如红色标记所示。  

    LM2907-8的输入引脚1与 GND 进行比较、而 LM2907N-14中的输入引脚1是用户定义的。 如果您使用 LM2907N-14、则需要正确配置比较器。 LM2907N-8的引脚7和 LM2907N-14封装中的引脚10也是如此。 我认为我们没有 LM2907-14引脚封装的模型、因此我使用了 LM2917-14来模拟功能。  

    e2e.ti.com/.../LM2907_2D00_14-04062023.TSC

    下面是方框图。 如果您需要其他帮助、请告诉我。  

    此致!

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neha:  

    我希望这些问题得到解决。

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德