This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:V+/V-=0V 时的 IN+/IN- 30V

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991, LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213273/opa991-in-in--30v-when-v-v--0v

器件型号:OPA991
主题中讨论的其他器件: LM358B

您好支持团队:

我的客户在寻找能够承受甚至在 V+/V-=0V 期间 IN+或 IN-偏置为30V 的运算放大器。 您可以支持吗?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    这通常通过在 OPAMP 输入端使用保护电路、通过限流电阻器和从电源轨到信号接地的 TVS 使二极管钳位到电源轨、然后使用一个额外的分压器来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikeda-San:

    有三种方法。 前两种方法是高阻抗。   

    1) 1)查找允许在没有器件电源的情况下输入电压的运算放大器。

    2) 2)在输入路径上添加一个 MOSFET、该 MOSFET 会在电源关断时关断。

    3)将输入电流重定向到电源;电源吸收这些电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、Ron-san、

    感谢您的支持。 但是、我不清楚。

    您能否为#1提供合适的运算放大器?

    您能否提供2号参考原理图?  

    您能解释更多关于3号的信息吗? 对于客户来说、这是不正常的情况、在这种情况下、他们无法在 VDD 上偏置电源。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    可在此处找到示例

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1168812/tlv1701-device-keeps-burning

    和这里

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、

    感谢您的支持。 但是、客户和我没有时间查看这些帖子。 您能否提供 OPA991的推荐原理图?

    您能否在不使用任何保护性外部电路的情况下提供 OPAMP 解决方案?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San,

    该解决方案还需要考虑提供运算放大器电源时在正常状态下的预期结果。   输入源是什么? 上电时、运算放大器有什么作用?

    LM358B 是一款允许(正)输入电压的运算放大器、其运算放大器处于断电状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron-San、

    这是一种非正常的情况,即使是非正常的情况,他们也不需要支持任何失败。 因此、即使没有 Vs、它们也需要+/-30V 偏置来输入。LM358B 上的负偏置怎么样?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    最简单的方法是、在电源电压下降的情况下将输入信号与 OPAMP 断开。 OPAMP 本身的电源电压可用作此继电器的控制信号:"全电源电压"->"连接"、"无全电源电压"->"断开"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai-San、

    您的解释不清楚、您能分享原理图吗? 如果您有任何 OPAMP 无需外部电路即可承受这种使用、您可以分享吗?

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    我了解 双极输入电压。

    OPA991和大多数其他运算放大器都不会损坏。