我们在使用 LM2904DR 时发现了一个问题,实际产品如图1所示。
当引脚2的,电压为负时、引脚1的输出将出现负脉冲电压、如图2所示。

图1. 图2.
我们还有另一批 LM2904DR,实际产品如图3所示。
在与上面图1相同的测试条件下、未在引脚1输出端发现负脉冲电压,这如图4所示。

图3. 图4.
我们想知道为什么这两批材料在相同的测试条件下获得了两个不同的结果;
在,中、图1所示的 LM2904DR 会导致电路运行异常、但图3所示的 LM2904DR 不会导致电路运行异常。