This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:OPA320AIDBVR 标签显示 MSL 1、而不是正文标识上的 MSL 2直流1A、与标签18不相符

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1214288/opa320-opa320aidbvr-label-shown-msl-1-instead-of-msl-2-dc-on-body-marking-1a-not-tally-with-label-18

器件型号:OPA320

 OPA320AIDBVR 标签显示 MSL 1,而不是 人体上的 MSL 2 DC 标记1A 与标签18不相符,有任何原因会导致这种情况发生? 这是正常吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grace:  

    OPA320AIDBVR 的等级为 MSL 2、而不是 MSL1。 这是不正常的。 可能是假冒器件、但我无法根据图像进行标识。   

    https://www.ti.com/materialcontent/en/report?pcid=250101&opn=OPA320AIDBVR

    问题是、器件的采购来源。 如果封装是从 TI 网上商店或 TI 授权经销商处购买的、则可联系客户支持团队并将商品退回、请参阅下面的联系信息。 如果商品是从未经授权的分销商处购买的、您必须联系卖家。 TI 不提供支持。  

     

    education.ti.com/.../support-worldwide

    我将结束本次调查。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    雷蒙德