This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1350-Q1:AMC1350能否对负电压进行采样?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213739/amc1350-q1-can-amc1350-sample-negative-voltage

器件型号:AMC1350-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1350

您好、专家:

Q1:CAN AMC1350采样负电压、例如 INN 连接到 GND1、INP 为-3V。

从上面的典型应用可以看出、当 INP-INN 为-5V 时、INP 的绝对电压为-5V。 但 AMC1350没有负电压、芯片如何对负电压进行采样?

芯片是否可以按以下方式使用?VISO_P18V=18V、VISO_N5V=-5V、因此 INP 电压为3V、INN 电压为-1.6V。

非常感谢您的热情帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    可以!  AMC1350可向输入端施加多达+/-5V 的电压。  我们在 AMC1350中实现了一些魔力、以允许采用单个高侧电源实现负输入电压。  您建议的电路在输入上具有~4.6V (差分)、这是没有问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imelda:

    [quote userid="530481" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213739/amc1350-q1-can-amc1350-sample-negative-voltage 通过以上典型应用、我们可以看到当 INP-INN 为-5V 时、INP 的绝对电压为-5V。 但 AMC1350没有负电压、芯片如何对负电压进行采样?

    一种方法是具有内部电荷泵以提供负辅助电源电压。

    另一个技巧通常用于在运行+5V 单电源电压但允许+/-10V 输入电压范围的 ADC 中:

    如您所见、您只需要一个具有输入电压漂移的精确分压器。