This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:使用 XTR111AIDRCT 进行设计

Guru**** 2515700 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213979/xtr111-designing-with-xtr111aidrct

器件型号:XTR111

团队、您好!
我计划将 XTR111AIDRCT 用于我们的一款产品、以便获得与传感器输出相对应的4-20mA 输出电流。
4-20mA 输出电流将馈送到连接器。
应向同一连接器提供0-10V 模拟输出电压。
GUI 可以决定输出连接器上的电压或电流输出。
当输出连接器需要模拟电压时、电流输出将被禁用。
是否可以将 XTR111AIDRCT 用于此类应用?
如果 XTR111AIDRCT 的 OD 引脚置于高电平、器件将处于高阻抗状态
 XTR111AIDRCT 的数据表 中注明  它可用于校准、加电和断电干扰减少、并与连接到同一端子引脚的其他输出进行输出多路复用
或者我缺少什么吗?

正在寻找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shibin:

    当 XTR111输出禁用(OD)设置为高电平时、XTR111电路 P-FET 漏极输出将不存在电流。  外部 P-FET 晶体管基本上被关闭。  第3页的 XTR111数据表指定了 OD =高电平时的输出泄漏电流典型值为1µA μ A。

    请确保将 XTR111连接与图37所示的外部基本限流器电路配合使用。  如果您希望我们查看原理图、敬请告知。

    谢谢、此致、

    路易斯