This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9002:TLV9002应用查询

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV2702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213766/tlv9002-tlv9002-application-query

器件型号:TLV9002
主题中讨论的其他器件: TLV2702

你(们)好

客户希望完成以下功能显示。 VIN 为 PWM、  通过第一个放大器级转换为与 PWM 脉冲宽度成正比的模拟电压。 然后 将模拟电压与后级放大器的基准电压(用作比较器)进行比较、以获得最终输出。

PWM 的频率为10Hz、振幅为2V。

TLV9002能否实现此功能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV9002可用作比较器。 但最好使用一个运算放大器和一个比较器、即 TLV2702。

    可以用 R-C 电路构建一个简单的一阶低通滤波器。 对于有源低通滤波器、请参阅 有源低通滤波器设计应用手册。 (TLV2702数据表也有一个示例。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    是的、这应该起作用。 但如果 PWM 仅为10Hz、则需要在低通滤波器中设置一个大时间常数。 您应该运行具有迟滞功能的比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!  

    您还可以参考这一有关 PWM 的 TI 设计转模拟输出: https://www.ti.com/lit/ug/tidu027/tidu027.pdf 

    TLV9002可在低通滤波器部分之后用作后置放大器部分。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley