This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:识别 LM158J 的器件标识

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM158-N, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213635/lm158-identifying-part-markings-for-lm158j

器件型号:LM158

您好!

我在购买这些 LM158J 器件时已获得合格证书、并且生产日期代码为2022年4月。

我已经尝试破解部件标识25S1198E0、但幸运的是、我在识别生产日期代码时遇到了一些问题。

请告知

谢谢你。

e2e.ti.com/.../LM158J.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的器件不是 LM158、而是 LM158-N

    根据 美国国家半导体器件标识公约、两位数的生产日期代码"11"是指20x1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、Clemens、  

    对于此器件、生产日期代码被指定为标识后的前两位数字、在本例中为"25"、表示年份、月份。

    如果您还有其他问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley