This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA317:用于低侧电流感应放大器的 INA317

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA191, INA317, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213165/ina317-ina317-used-for-low-side-current-sense-amplifier

器件型号:INA317
主题中讨论的其他器件: LM7705、INA190、INA191

您好、E2E 专家、

我们正在寻找适用于低侧电流感应 放大器的 INA317应用(要放大低侧分流器两端的微伏压降 )

分流器的一侧将作为系统接地参考、分流器上的压降需要放大为 INA317的差分输入。

但从 INA317数据表 "8.2.2.9单电源运行"一节中 提到了这一点

"借助于单电源运行、VIN+和 VIN-必须比接地电压高0.1V 才能实现线性运行。 例如、反相输入端不能接地而测量连接到同相输入端的电压"

这与我们的应用程序相冲突。

您能否确认 INA317是否不适用于低侧电流感应放大器?

我们采用 INA317的原因是偏移电压范围为微伏、工作电流范围为50uA。   我们的应用需要非常低的工作电流。

请推荐任何其他合适的低工作电流和低失调电 流感应放大器

谢谢

此致

Vasu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    感谢您关注 INA317。 遗憾的是、此器件确实具有 比负电源高100mV 的输入共模限制。 如果 提供负电源、则 INA317可用于低侧电流分流器、但由于输入限制、单电源无法实现这一点。

    有一些电流检测放大器专为单电源上的低侧电流监控而设计。  INA191 具有极低的失调电压、低静态电流、启用功能和可低于接地电压200mV 的输入范围。 电流检测团队涵盖了该器件、因此我将为其输入循环、它们可能还会提供其他器件建议。

    此致、

    察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 VASI:

    如果您希望使用 INA317、我会添加负电源电压。 借助在输入端和输出端带有 PI 滤波器的简单小型直流/直流转换器、最终与额外的稳压器相结合、便可轻松搞定。

    即使使用 LM7705、该电路也可以制作为运行:

    当然、在 LM7705周围添加足够的滤波:

    e2e.ti.com/.../7725.lm7705_5F00_konkret.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Kai 是正确的、使用负电源(小于-0.1)将允许您使用 INA317。  

    如果您不能像 Zach 所指出的那样做到这一点、您可以使用 TI 的电流传感器之一。 如果分流压降在 UV 范围内、则需要进行校准、因为我们的大多数 INA 电流传感器都具有 UV 失调电压。 您提到了 UV 分流器压降、但不包含要测量的分流器或电流值。

    我建议使用 INA190或 INA191、因为它们具有与 INA317相当的静态电流。

    这也可以通过与下图类似的分立式运算放大器(单电源的输入轨到轨)来完成。 如果选择不当、增益设置电阻器会导致增益误差。 (必须为应用选择仅用作基准电阻器的图片。)

    此致、

    CAS