This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:发生相位反转的条件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2277, OPA277, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210018/opa2277-condition-for-the-phase-reverse-to-happen

器件型号:OPA2277
主题中讨论的其他器件: OPA277、 TINA-TI

大家好、

我的客户正在使用 OPA2277UA/2K5、并已确认以下现象。 由于反相、输出似乎在下降。

您能回答以下问题吗?

上述现象似乎是由运算放大器的反相导致的。
他们推测发生反相的条件为:


①when VIN 大于或等于 Vin 的指定值(Vcm:VCC +/- 2)
②when 输出饱和


这是"和①②的条件(两者都发生相位反转)吗?
还是①②的"或条件"(任一种情况下都会发生相位反转)?

您能告诉我们发生这种情况的时间吗?

Regrds、

大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户想知道反相问题会发生什么特定过压。

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    电源电压是多少? 您能展示一个原理图吗?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    当输入共模电压超过放大器输入的线性运行区域时(选项①)、会发生相位反转。 对于 OPA2277、如之前所述、VCM 应该保持在电源轨2V 之内。 如果超出输入共模范围、输入晶体管不会正确偏置、从而导致非线性运行。

    这种情况发生时、我们未指定 Vcm 范围之外的器件、因此无法准确说明开始相位反转的位置。 为了保持线性运行、保持在输入共模范围内非常重要。

     如果您有兴趣、下面的幻灯片将会深入介绍:

    op_amp_phase_inversion.ppt

    如果您有其他问题、请告诉我并附上原理图。

    此致、

    布列塔尼·赫特内基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brittany、

    感谢您的支持。

    我还有一个来自客户的问题。

    客户已经测量了具有多个输入电压的波形。

    当它们提高输入电压时、它们证实了一个独特现象。

    客户想知道发生这种情况的原因。

    这是原理图。

    我想、当输入电压增加时、骤降(上升和下降)的压摆率会变大。 当压摆率超过规格时、消失。 是这样吗?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    运算放大器可能已损坏。 我会使用新的 OPA2277检查性能。

    然后、我会考虑移除 D27、因为 D27能够在输入电压超过电源电压(+/-15V?)时向电源线注入相当高的电流 对 OPA2277的影响。 如果稳压器无法吸收此反向电流、则电源电压可能会在不受限制的情况下升高、从而最终损坏 OPAMP。 而且、当存在输入信号时、OPAMP 断电期间可能会出现更多问题。

    移除 D27不会造成伤害、因为您仍有 D29。 但为了使其正常工作、我会将 R293减小为零欧姆。

    我会考虑在输入端使用分压器、进而防止 OPAMP 的输出削波。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的推荐。

    是否有任何关于浸渍消失根本原因的更新?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ohashi:

    您是否使用全新的 OPA2277检查了性能?

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi,

    OPA277本身不会受到相位反转的影响。 但是、由于 OPA277中有输入保护二极管 (见下文)、请让您的客户移除运算放大器前面显示的所有外部二极管。

    如果问题仍然存在、请指定客户使用的电源电压(Vsup)并标记输入/输出波形的幅度、以便我们判断所看到的输出相位反转的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的支持!

    我已向客户证明不需要 D27/D29/R293。 客户表示可以。

    但出于氙气的根本原因、客户认为这不是反向电流造成的、因为客户没有在输入端施加如此高的电流。 我的客户认为器件没有损坏。

    电压信息如下:

       输入:Vin: 52Vp-p (+26V~-26V)

                             IC19-2 (CH2): 32Vp-p (+16V~-16V)

       输出: IC19-1 (CH3):29Vpp (+14.5V~-14.5V)

    您是否对这种现象的根本原因有任何其他想法?

    此致、

    Ohhsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi,

    您的客户所看到的内容对于过驱输入信号非常有意义并可进行仿真-请参阅下文。  

    由于电路的增益为 G=-16.67、施加+/-26V 输入信号将要求输出变为 Vout=16.67*(+/-26V)=+/-433V、这显然在+/-15V 电源上是不可能的-请参阅下面使用理想运算放大器的仿真。

    因此、CH2被输入和电源轨之间的 ESD 保护二极管摆动到+/-16V 左右(见下文)、而输出(CH3)被推入其电源轨大约+/-14.5V -这些与客户看到的情况非常接近。   

     输入共模电压(Vcm)超过电源轨0.7V 时、不会对相位反转建模、但会发生反相-请参阅、低。

    下面我附上了 Tina-TI 电路、以便客户使用。

    e2e.ti.com/.../Ohashi-OPA277.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您的详细解释。

    客户了解在这种情况下、输入超出了共模范围。

    客户提出的问题是: 当输入电压变得更高时、反相消失现象的根本原因是什么?

    此致、

    大桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryoma:

    客户问: 当输入电压变得更高时、反相消失现象的根本原因是什么? [/报价]

    因为多种不同的效果会相互部分抵消。 但是、由于输入信号超出电源电压、甚至违反了绝对最大额定值、因此这项讨论越来越徒劳且纯学术性。 由于您正在进入数据表中未给出规格的无人区、因此绝不能期望您不再发生相位反转。

    有三个运行区域:

    1.输入信号与电源轨的距离为2V。 这是建议和指定的共模输入电压范围。 一切都很好。

    2、您超出了共模输入电压的范围、但仍处于电源电压范围内:电路不再线性工作、但不会发生相位反转。

    3、你不仅要保持共模输入电压的范围、还要超出电源电压的范围:电路不再线性工作、不能再保证相位反转的存在。 您开始面临损坏甚至完全破坏运算放大器的风险。 不要在正常作业期间进入任何人的土地,既不重复,也不定期,也不是在一段微妙的时期。

    实现这一点的一种方法是移除 D27、保持 D29并将 R293降至零欧姆、如上所述。 数据表的第7.3.4节解释了为什么 OPA2277不再需要这样的输入偏置消除电阻器。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相位反转会中断、因为在 VCM 严重违反的情况下、输入端子被拉开、而运算放大器成为比较器-这意味着输出会再次越过其电源轨。

    我想在这里再补充一点、说明 Kai 为什么客户不应该做他们做的事情的原因:

    4.您不仅要超出电源电压一个小的电压、而且  要超出绝对最大额定电压0.7V。除非输入电流限制在10mA 或更低、否则器件完全可能会受损。