This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233

Guru**** 2931530 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1206635/ina233-ina233

器件型号:INA233

团队成员、您好

当寄存器溢出情况由于不正确的 CURRENT_LSB 和最大预期流速而发生时、INA233会发生什么情况?

此致
厢式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将会引发转换溢出标志、结果将是最大寄存器编号、如果寄存器为16位、则为0xFFFF。 对于您的特定电路、这可能仅是电流寄存器、但如果您也要高于器件的 Vshunt max、这也会发生在 Vshunt 寄存器中。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    当发生转换溢出标志/情况时、它是否会阻止 INA233响应 进一步的 READ_IIN 事务。 我们怀疑这种情况正在发生、但我们无法捕获此实例。

    此致
    厢式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在调查此事、我的第一反应是"否" 您是否以连续模式运行器件? 您是否遇到过载情况、然后遇到已知的非过载情况。 在读取电流寄存器时、您将看到它是否发生变化。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否以连续模式运行器件? 您是否遇到过载情况、然后遇到已知的非过载情况。 在读取电流寄存器时、您将看到它是否发生变化。

    此致、

    CAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CAS
    我们会进行更多的故障排除、并发现过载情况不会锁定 INA233。 表面锁定似乎是我们的主机。
    在我们的示例中、主机使用 I2C 控制器/驱动器与 INA233通信。 在 SCL 线路上出现干扰的情况下、主机变得困惑、并且在读取超越中没有正确转换 SCL。 主机实际上正在发送0字节的读取事务。 对于主机驱动程序、看起来 INA233没有响应、但实际上是主机有点困惑。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 很高兴您发现了问题。

    此致、

    CAS