This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6551:需要静态电流

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213321/lmh6551-need-quiescent-current

器件型号:LMH6551

尊敬的先生:

    IAM 使用 LMH6551设计差分放大器我需要 静态或 ICC 电流、但没有提到、  

谢谢  

森蒂尔库马克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "电源电流"可在数据表的第5、7和8页找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Senthil,

    感谢您的提问。 如下面 Kai 所述、 LMH6551的静态电流 额定值为12.5mA (典型值)、可在数据表第5、7和8页的"电源电流"下找到。 对于各种电源电压和测试条件、提供了不同的 IQ 值。 所有测试条件均在数据表每页顶部的规格表上方列出。  

    谢谢!
    Rachel