This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:使用 LM324N 的 LC 振荡器

Guru**** 2555160 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213334/lm324-lc-oscillator-using-lm324n

器件型号:LM324

尊敬的团队:

我一直在研究 LM324N IC、以实现 LC Colpitts 振荡器。 我的电感器电位计磁芯线圈值为220uH。 我已经基本上尝试了所有可从互联网上获得的与 Colpitts 振荡器相关的运算放大器电路。 请帮我们解决这个问题  

此致

Seshadri   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请展示原理图。 您尝试生成多大的频率? LM324可能没有足够的带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens Ladisch,

    感谢您在很短的时间内给予回复。 原理图附在此处。 我曾尝试将 L 值替换为220uH、并尝试为各种值更改电容器。 通过计算得到的频率为100kHz 至300kHz。

    谢谢!

    此致、

    Seshadri.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100mH 或100 µH? 同样重要?

    您已设置放大超过21。 这需要一个 GBW 为5MHz 的运算放大器。 如果确实需要使用 LM324、请尝试 R2/R1≈3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens Ladisch、

    再次感谢你在短时间内的回复。 您可以建议任何电路使用 LC 振荡器、以获得电感值为220uH 的最小频率。  请帮我们解决这个问题。

    此致、

    Seshadri.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有哪些电源可用? 您需要正弦波还是方波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直流电源。

    需要使用电感线圈(L = 220uH)执行油箱回路。

    需要正弦波。

    谢谢你  

    此致  

    Seshadri.L.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Colpitts 振荡器-特别是在这个频率范围内-通常使用晶体管构建、而不是像 LM324这样的 OPAMP 构建。