This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV271:用于过压输入保护的二极管

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213494/tlv271-diode-for-over-voltage-input-protection

器件型号:TLV271

您好!

我想将 TLV271用作具有 VDD=5V 单电源电压的电压缓冲器。 根据数据表、不能保证运算放大器正输入端的电压在 VDD+0.2的最大额定值范围内、例如、它是正弦电压的6V 峰值。 在许多应用中、使用具有限流电阻和两个肖特基二极管(例如 Diotec Semiconductor 的 BAS40-04)的保护电路、将输入电压钳制到正负电源电压。 但是、当二极管正向压降(约为400mV)时、输入电压将比给定限值高出约200mV。 它至关重要吗? 或者这种保护电路是否足够呢? 我添加了原理图、以便更好地理解。  

e2e.ti.com/.../5857.Schematic.pdf

非常感谢、此致诚挚之礼

Martin Schmölz ñ o.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我会在二极管钳位和 OPAMP 的正输入之间添加一个额外的分压器。 这还使您能够始终保持在建议的 Vdd - 1.35V 的共模输入电压范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的快速响应。 是的、这是一个不错的选择。  
    这让我面临了另一个问题:为什么建议将共模输入电压保持在 Vdd-1.35V 以下。 如果情况不是这样、会发生什么情况?

    非常感谢、此致诚挚之礼

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    当输入电压升至高于 Vdd-1.35V 时、输出可能会在某个点停止上升(低于 Vdd)、即使输入尚未达到 Vdd、也可能会跳升至 Vdd。

    换句话说、如果超出输入共模范围、运算放大器将不会像运算放大器那样工作。 考虑使用轨到轨输入运算放大器。