This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:Vout 差异(?) 和输出电压与输出电流间的关系图

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213248/opa552-vout-discrepancy-in-electrical-characteristics-table-and-vout-vs-iout-figure

器件型号:OPA552

从 OPA552数据表中的电气特性表可以看出、对于 Iout=200mA 和 Tj=25C、Vout 最小值和最大值分别为(V-)+3和(V+)-3。  

然而、通过查看图8 Vout 与 Iout 之间的关系图、似乎在相同条件下、Iout=200mA 和 Tj=25C 时、Vout 最小值和最大值分别在(V-)+2和(V+)-2附近。 似乎表格和数字之间存在差异?!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dyson、  

    电气特性表显示了通过器件分布以统计方式计算的最小值和最大值。 图8代表了分布中的典型器件。 换句话说、输出将为3V 或更接近电源轨。  

    我希望这有助于澄清。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Dyson、  

    我想跟进并指出、输出电压规格处于器件的非线性工作区域。 当在器件的线性工作区域内运行时、应观察 AOL 规格中的 Vout 条件。  

    如果您还有其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    克里斯·费瑟斯通