This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7041:请确认预期的输入引脚电流

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213228/tlv7041-please-confirm-expected-input-pin-current

器件型号:TLV7041

您能评论一下预期的输入引脚电流吗? 我们阅读数据表的方式是、电流应该非常低、处于低 PA 范围、但在某些测试板中、我们看到指示的值更高。

根据我们看到的情况、流入 VIN+的电流略高于100nA。 在我们的测试设置中、我们将 VIN+连接到电阻分压器的中点、该分压器使用470k 和910K 进行1.803V 分压(1.803V -> 470k ->中点-> 910K -> GND)。 电阻值已通过测量得到确认。 测得的中点电压为1.157V。 根据这些值、我们得出结论:通过470k 电阻器的电流为~1.37uA、而通过910K 电阻器的电流为~1.27uA、VIN+引脚剩余~100nA。 它对应于通过 VIN+引脚接地的大约11 MOhm 电阻。

我们想更详细地了解 VIN+电流、以便我们可以选择电阻值来详细设置 VIN+电压、包括任何变化/容差。 我们是否误解了进入 VIN+引脚的预期电流电平、或者您是否会看到在中点处理1.157V 电压时出现了其他问题的可能性更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Southern:

    这些输入是"容错"的、无论电源电压如何、都应该看起来像高阻抗输入、高达7V。 在室温下、电流应该只有几 pA。

    在测量过程中是否考虑了 DMM 的并联负载? DMM 通常为10Meg 输入电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认。 这将有助于得出正确的结论。