This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:Ibias 比 LM2903 (非 B)更低

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213009/lm2903b-lower-ibias-than-lm2903-non-b

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM2903LM2904

你(们)好

LM2903B 的 Ibias 比 LM2904更低。 这是否意味着输入阻抗高于 LM2903?

客户担心高输入阻抗会导致输入噪声比较弱。 如果上述内容正确、在输入信号噪声方面、LM2903B 弱于 LM2903、对吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi:

    输入偏置电流本身与输入阻抗无关。 输入阻抗为输入电压变化除以输入偏置电流变化的差分商(du / di)。 请参阅数据表的图6-21、6-22和6-23。 25°C 和5V 电源电压下的"输入阻抗"可通过图6-22估算、如所示

    Rin = 2.5V /(2.75nA - 2.25nA)= 5GOHM

    不过请记住、 当使用具有如此高输入偏置电流的双极比较器时、在这种情况下、输入偏置电流远高于随输入电压变化的输入偏置电流、数据表不涉及输入阻抗、而是涉及输入偏置电流。 这就是您没有在该数据表中找到输入阻抗规格的原因。

    Unknown 说:
    客户担心高输入阻抗会降低输入噪声

    这是一个普遍的误解。 如果输入阻抗远高于源阻抗、则使电路对噪声敏感的主要是源阻抗。 或者、例如、将源阻抗在10k 至100R 范围内降低100倍、远比将输入阻抗在10G 至100M 范围内降低100倍还要提高抗扰度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、说得很好。  

    我希望这有助于回答您的问题、Hayashi。