This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:同时器件被禁用

Guru**** 2996760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212361/opa462-while-the-device-is-disabled

器件型号:OPA462

大家好、

根据数据表、 在该器件处于禁用状态时、输出阻抗似乎增加到了大约160k Ω。

但是、禁用该器件时是否还有任何其他变化?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    还有一个问题。

    您还能否说明在使用 加法器 电路或同相放大器电路的情况下、禁用器件时输出电压是多少?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    当放大器被禁用时、输出级被关闭。  输出将浮动至较小的电压。  如果输出连接到负载、它将被拉至负载电压。  在禁用输出之前、同相输入将保持原样。  我 使用加法器电路对 EVM 的功能进行了测试。  如果您有一些具体的其他问题、请告诉我。  EVM 可用于此类测试。  您可以考虑获取副本。  请参阅随附的 PDF:  e2e.ti.com/.../opa462evm-suming-circuit.pdf

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术  

    您的意思是同相和 加法器电路中的输出电压都可以低于吗?

    1.禁用放大器后、输出将浮动至较小的电压。

    2.  如果输出被连接到一个负载,它将被拉至负载电压。

    如果输出连接到负载,它将被拉至负载电压。  [/报价]

    您指的是负载电压是什么?

    它们是否还需要注意禁用时的环路稳定性以防止振荡?

    此致、

    高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noriyuki、

    我希望以下其他详细信息对您有所帮助。

    1. 问题 : 您的意思是 在非反相和 加法器电路中输出电压都可以低于?  答案 : 在我的设置中,我使用了+/-12V 电源。  我在 求和电路中使用了两个1k 电阻器。  这些电阻器被连接至正 电压(3V 和5V)。  同相输入上的电压为预期的4V (即1/2 (3 +5)= 4)。  输出晶体管关闭、但来自输入的一些信号将馈入输出。  我 在多个不同的输入条件下测量了禁用的输出。  请参见随附的。   施加正输入后、输出可能会稍微变为负值。
    2. 问题 : 您指的是负载电压是什么?  答案 : 我的意思是负载所连接的电压。  通常、负载接地、但并非总是如此。  如果负载接地、该负载会将输出拉至 地。   下面的文档显示了 放大器被禁用时不同的负载值如何影响输出电压。  
    3. 问题 : 在被禁用时,它们是否需要注意循环稳定性,以防止振荡?   答案   不可以 当放大器 被禁用时、它们不需要考虑稳定性。  该器件不再用作放大器。  输入为高阻抗、输出不再像正常放大器那样进行驱动。  任何输出电压都馈通自内部级。

    e2e.ti.com/.../4300.opa462evm-suming-circuit2.pdf

    此致、

    艺术