This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM306:LM306

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LM306, LM311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213028/lm306-lm306

器件型号:LM306
主题中讨论的其他器件: LM311

您好!

大家好!

的输入 0V 至12V、带120kHz PWM 非反相引脚处、和 6v 反相 引脚处的基准、  

电源为-5V 和12V

它是推挽式放大器、因此未提供任何上拉电阻器输出。

输出我们仅获得0V 至7V 的电压范围。

在输出端添加上拉电阻器之后

其将为0V 至12V、但我们预计输出-5V 至12V 电平。

为什么我们没有获得-VSAT,+VSAT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯瓦尔、您好!

    您是否注意到 LM306具有一个额外的 GND 引脚? 您是如何将其连接到电路的? 请展示原理图。 告诉我们您希望通过 LM306的输出驱动什么负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到 LM306具有一个额外的 GND 引脚?
    是的、我们已接地并将-Vcc 连接至-5V、 但仍然可以工作、但从-5V 电源消耗32mA 电流、从12V 电源消耗14mA 电流。

    现在 LM306D 的输出为开路状态  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯瓦尔、您好!

    感谢您的发帖。 LM306旨在 在输入级采用具有双极输入的双电源、但以接地为基准、集电极开路输出。 VCC-仅用于输入级、因此它可以接受负电压。 我认为更好的选择是使用 LM311、它具有相似的速度、但在输出电压从-5V 变为12V 时效果更好。