This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4541:最大差分输入电压

Guru**** 2910270 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1213092/ths4541-maximum-differential-input-voltage

器件型号:THS4541

您好!

这似乎是一个相当简单的问题、但 THS4541数据表可能会导致误解。
根据数据表、最大输入电压为:差分输入电压±1V  
有些人向我提到这等于2Vpp。

查看以下介绍 ESD 保护方法的文档:  
有关集成电路内部 ESD 保护的须知(有关集成电路内部 ESD 保护的须知-模拟-技术文章- TI E2E 支持论坛)  
输入引脚之间的最大电压差可以|Vin (+)- Vin (-)|< 1.2V、因为2个串联 EDS 保护二极管会因线性原因产生1V 的差异。

对于一个设计、必须确保 |Vin (+)- Vin (-)|< 1.2V。 如何适应上述±1V 的最大输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请记住、这些是故障情况、由于环路增益、正常运行会将差分输入 V 驱动至零。  

    如果过度驱动以至于将输出钳位到电源轨且环路打开、则输入保护是两个背对背二极管-它们的电流将受到输入增益电阻器的限制。 这些二极管会阻止输入晶体管中的 Vebo、这可能会永久降低低 F 噪声。