This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902K:关于"LM2902-N"与"LM2902KN"

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902-N, LM2902, LM2902K, LM2902B, LM224K, LM324K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212922/lm2902k-about-the-difference-between-lm2902-n-and-lm2902kn

器件型号:LM2902K
主题中讨论的其他器件:LM2902-NLM2902LM2902BLM224K、LM324K

ESD 是否是"LM2902-N"(PDIP 封装)和"LM2902KN"(PDIP 封装)之间的唯一区别?

如果有任何其他差异、请告诉我。

此外、数据表中的哪一个"LM2902"或"LM2902xxx"与"LM2902KN"的电气特性相对应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "K"后缀表示 ESD 等级。
    "-N"后缀表示从 National Semiconductor 购买的器件。
    (请参阅 LM324/LM358内核设备设计指南。)

    通用器件型号不包含封装和温度范围;可订购器件型号包含。

    GPN PDIP 的 OPN
    LM2902 LM2902N
    LM2902K LM2902KN
    LM2902-N LM2902N/NOPB

    更现代化的 LM2902B 也具有更好的 ESD 保护、但在 PDIP 中不再可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    那么、LM2902KN 的电气特性对应于数据表中的"LM2902"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。

    其他电气特性表中提到了 LM224K 和 LM324K、但第6.8节没有提到 LM2902K。 这是一个错误。