This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324-N 的 Tj 工作温度规格

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324-N, LM224-N, LM224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212591/lm324-the-tj-operating-temperature-specification-of-the-lm324-n

器件型号:LM324
主题中讨论的其他器件: LM224-NLM224

如果将 LM324-N Tj 工作温度规格降至-25°C、我会有哪些问题?

(能否保证-25°C 至70°C 的温度?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichiro

    -25°C 超出 LM324-N 的额定工作温度范围 如果您这样做、您将自担风险。 您将需要采用 LM224-N (或最终采用 LM112-N)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koichor-san,  

    如 Kai 所述、请求的温度超出了建议的工作条件。  
    除非您确定应用不会超过-25°C、否则我也不会使用 LM224、因为裕度太低。  

    而是使用上面重点介绍的任一器件。  
    您能分享一下申请要求吗?
    大多数现代运算放大器的温度范围为-40C 至125C、我建议您为该应用使用运算放大器。  

    祝你一切顺利。
    Carolina