Other Parts Discussed in Thread: LM2903
大家好、
关于 LM2903的音量规格、DS 给出了典型值图表、但仅在4mA 时提供最大值。 您是否有不同电流的最大值图表? 或者您是否知道0.3mA 左右的 max Vol @?
谢谢。
此致、
Yang


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Paul、
从上面的曲线可以看出、在300uA 时、在125°C 的最坏情况下、VOL 将为40mV。" ->根据我的理解、这是典型值、而不是最大值、对吧?
例如、当电流为4mA 时、DS 显示典型值为@150mV、最大值为@400mV (25度)。 如果您看看曲线、它会得到150mV。 那么、如何从曲线中知道400mV 的最大值? 然后回到我的问题、"max Vol @300uA"是什么?

谢谢。
Yang
尊敬的 Yang:
我们不能在公共论坛或与客户共享数据表限制之外的原始特性数据,除非他们有保密协议。 LM2903在室温下的 VOL 最大值为400mV @ 4mA、这正是我们仅保证数据表限值的条件。 低于电流限值时、VOL 是线性的、因此您可以做的是通过取最大值@ 4mA、然后估算 VOL 在@ 300uA 时的值来进行外推。 但是、我们无法保证可以使用这个外推法、只能保证输出电流为4mA 时的值。