This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4290:未使用引脚的端接

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA4290

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211479/ina4290-termination-of-unused-pin

器件型号:INA4290

您好、TI!

该电流感应放大器的未使用引脚应进行哪种端接?

谢谢你。

此致、

Fariz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fariz、

    我会将相关通道的两个输入端连接到 INA4290的电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Fariz、

    我将对此进行回顾、并很快做出响应。

    此致!

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fariz、

    因此、您只需短接输入引脚并将其悬空、但其 Vcm 将会漂移、这可能会在您使用的通道中通过该器件的典型通道间比为140dB 产生一些失调误差。 该^误差很小、即使两个通道之间的最大差值为120V、也只会导致+/-12uV = 120*10 μ V (-140/20)的输入偏移误差。

    您可以通过将未使用的输入引脚与其他通道的相同总线电压输出短接来消除该错误。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 Peter 和 Kai。