This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358A:输入信号较大时的输出波形

Guru**** 2493545 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358LV, LM358A, TINA-TI, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210997/lm358a-output-waveform-in-case-of-large-input-signal

器件型号:LM358A
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM358、LM358LV

大家好、

  我正在使用 LM358A 作为同相放大器来模拟电路。 当输入信号为10mV 时、输出波形看起来正常;当输入信号为50mV 时、在输出波形的负半周期中将有一个小步长。 这种现象的原因是什么? ? 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LMX358和 LTSPICE 均非 TI 生产。

    未采用交流耦合时的输出电压是多少? 理论上、2V 应该可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该仿真模型可以从 TI 官方网站下载。

    e2e.ti.com/.../snom268c.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    我可以在 TINA-TI 中确认这个问题  

    您可能需要添加一个上拉:

    e2e.ti.com/.../suy_5F00_lm358.TSC

    众所周知、在这种情况下、LM358可通过输出端的上拉电阻器获利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Kai,

      ‘m 感谢您的答复。

      我按照您的建议添加了上拉10k 电阻、输出波形是正常的。 此外、我发现当输入增加到500mV 时再次出现了相同的问题、而在上拉10k 电阻降低到1k 后、输出再次恢复正常。 那么、我想问根本原因是什么、以及添加上拉电阻为什么可以防止这种情况发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    Ron 是这方面的专家、能比我所能解释的更好。 您可能需要阅读他的应用手册:

    e2e.ti.com/.../3531.sloa277a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Suy、

    如果您在没有上拉电阻器的情况下观察通过输出的电流、会在输出电流接近50uA 时发生这种情况。 LM358的输出端具有50uA 的恒流灌电流、这有助于驱动接近 V-轨的超轻负载(考虑容性负载或极大的电阻)。  

    当输出试图提供大约50uA 的电流并对抗恒定电流阱时、这可能会产生非线性行为。 添加该上拉电阻器可强制输出灌入电流。 当您增加输入电压时、您随后会将输出驱动至一个点、在该点下、它将再次开始拉电流并抵抗输出电流阱。 这就是添加更强的上拉可修复此效果的原因。 不过存在灌电流限制、LM358最终将无法再从上拉电阻器下拉电压。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jreey M ü,

      非常感谢你解释具体的原因,并感谢 KAI 提供了文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    请记住、LM358是一款恐龙。 这是几十年前上市时一个轰动一时的运算放大器。 但今天我们有更适合的运算放大器。 您可能需要将 LM358替换为 LM358LV:

    图中显示了7个介于10mV 至220mV 之间的不同输入信号振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      我明白了。

      感谢您的特别提醒。