This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:INA350

Guru**** 2504575 points
Other Parts Discussed in Thread: INA350, RCV420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1210518/ina350-ina350

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: RCV420

您好!

进行测量的相位噪声

最小电流- 4mA

最大电流- 20mA

四线4-20电流环路

VCM-12V

VS = 3.3V。

我想使用的器件是 INA350 、我想知道它是否正常。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest:  

    欢迎使用 E2E! :)  

    您能否说明预期的输入信号是什么、为什么 VCM 范围是12V?

    INA350 Vcm 范围绝对最大值仅可超出电源电压轨0.5V、因此12V 会损坏器件。

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ashley
    非常感谢。  

    抱歉、是我的错。 VM 为5V、而不是12V。

    我们正在尝试开发一种允许从 氧传感器读取4-20mA 电流并将其转换为由微控制器的 ADC 处理的电压的接收器。 我随附原理图、我需要知道它是否正确、或者您是否可以为我们的应用推荐任何器件。

    感谢你的帮助。

    此致、

    福雷斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest:  

    感谢您提供更多信息! 我觉得当我问 VCM 时、术语上存在一些误解。 我要问一个有关 INA 器件的共模电压的问题( IN+和 IN-上的平均电压)。 这就是我提到绝对最大值表的原因。 您知道进入 INA 的这个值吗?  

    是否已确定输入级滤波的无源器件值? 您知道您尝试滤除或保持哪些频率吗?  

    总的来说、在这个应用中、我没有看到任何与原理图和使用 INA 相关的主要问题、但是我确实想在确认之前验证输入级的一些问题。  

    如果您有任何问题、敬请告知。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashley:

    感谢您花时间理解我们的查询。

    问题: INA 器件的共模电压

    答案:输入信号的共模电压为0v

    问题: 您尝试滤除或保持的输入信号频率

    回答:我不确定频率、我会从传感器供应商处获得此信息

    修改后的原理图如下所示:

    我在此论坛中找到了另一种方法、如下所示

    请告诉我最理想的方法。

    此致、

    福雷斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest:

    您可以直接执行、无需任何 OPAMP、如本主题所示:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1207537/ina190-read-4-20ma-current-with-ina190-adc-microcontroller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答和指导。  

    上面有几种方法、您告诉过我。 我想知道哪一个是 最理想的方式 .

    此致!

    福雷斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest:

    没有简单的答案:

    如果您将多个负载电阻器串联在一起、那么您可能需要一个"仪表放大器"或至少一个"差分放大器"设计来抑制由其他负载电阻器上的电压降引起的共模输入电压。 RCV420数据表的图10显示了一个示例。 或者、如果由于任何其他原因共模输入电压叠加到负载电阻器上的常规压降上、您可能需要这样的设计。

    另一方面、如果允许负载电阻器以信号接地为基准、则可以使用更简单的方法。 如果不需要提供额外增益、这可以是直接连接、如我在上面的链接主题中所示。 或者、如果由于负载电阻器由于某种原因必须保持较小的负载电阻器上的压降太小、则可能需要额外的 OPAMP。

    如果您需要将4...20mV 信号转换为0...5V、因为您不能让 μ µC 为您执行该转换、则需要更复杂的电路、例如:

    或再次使用 RCV420。

    如果 OPAMP 在这种情况下无法在输出端一直降至0V、则可能需要额外的负电源电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供的信息、非常有帮助!

    电路中的负载电阻器允许以信号接地为基准、因此我将直接连接负载电阻器。

    此致!

    福雷斯特