This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:推荐使用较新器件

Guru**** 2951900 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA837, OPA838, OPA836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1212317/opa836-newer-device-recommend

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件:OPA838、OPA837

大家好、

我的客户 现在正在使用我们的 OPA836和 OPA838。

他们想知道我们是否有新的器件值得推荐。

要求:

带宽:>200MHz

转换率:>200V/us

IQ:<1mA

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     对于这一要求、OPA838仍然是理想的器件。 OPA838是一款解补偿放大器、具有非常高的300MHz GBW 和350V/us 压摆率、且静态电流仅为0.95mA、可提供出色的品质因数。

    此致、

    Bharat Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharat、您好、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    Brian Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是对于 OPA836、您可以查看 OPA837、该器件是 OPA838的单位增益稳定版本