This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:放大器响应延时时间

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4316, LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1211676/tlv4316-amplifier-response-time-delay

器件型号:TLV4316
主题中讨论的其他器件: LM339

您好!

我有一个差动放大器(TLV4316)、其输出提供给比较器(LM339)。

使用10us 输入脉冲时、仿真输出在大约450ns 后降至0。

不过、在具有完全相同组件的 PCB 上、实际波形的延迟约3us。

附加了仿真和实际波形。

在实际波形中-黄色是输入脉冲、蓝色是比较器输出。

抱歉振铃是80A 短路。

请忽略实际波形中的注释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、您好!

    几个因素可能会起作用。 如果运算放大器从电源轨0V 启动、则过载恢复时间约为0.8uS

    在所有情况下、都会出现压摆率受限的上升。 那么比较器具有它自己的传播延迟。

    运算放大器信号看起来是什么样子的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amar:

    如果黄色曲线是 TLV3416的输入信号、蓝色曲线是 OPAMP 的输出信号、则表明 OPAMP 完全超出其线性工作范围运行。 不仅输入信号从电源轨摆动到电源轨、而且黄色尖峰还表明您甚至超过输入端的电源电压轨。 请记住、如果开关中涉及任何电感、则会产生巨大的电压尖峰。 即使是一块或一块导线也足以产生巨大的电压尖峰、在不进行阻尼时、很容易将电压升高到开关中所涉及的电压的两倍。 因此、您可以大规模覆盖 TLV3416的输入、并将 TLV3416视为数字栅极、它具有可靠的输入级、包含连接到电源轨的可靠二极管钳位。 但 TLV3416不是这样的数字门、而是一款针对在线性工作范围内运行进行了优化的 OPAMP。 数据表的第8.3.2节甚至提到了当输入电压高于-1.4V 时、OPAMP 性能会降低。

    然后、您还会驱动运算放大器的输出级进入深度饱和状态。 您会将 OPAMP 视为数字门。

    蓝色曲线表明、您的电路中会出现巨大的接地反弹和接地噪声。 这是如此之高,你甚至有销毁 OPAMP 的风险。

    我认为 TLV3416的 Spice 模型不涉及 OPAMP 常规工作范围之外的操作。 你不能指望一个 OPAMP 是如此严重折磨行为是行为良好,甚至按照一个简单的 Spice 模拟.

    您应该借助分压器来限制输入信号、使其完全处于 OPAMP 的线性工作范围内。 如果 OPAMP 的输出也完全处于其线性工作范围内、则您将有机会查看 OPAMP 的实际速度。 您甚至可能看到从输出饱和状态恢复的实际时间。 但不要允许输入信号超过电源电压。 这不仅会导致运算放大器的速度受损、还会损坏运算放大器。  

    在这个地方、我不会使用正常的 OPAMP、而是使用快速比较器。 但您仍需要防止输入信号超过电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们结束时有一个错误  

    电流检测滤波电容器尚未移除、因此出现延迟。

    问题现已解决,波形与它应该的完全一样。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运